This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:使用 PSDK-Linux 8.6版中现有的 Python 3.10版和更高版本

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1245912/dra821u-upgrading-python-version-3-10-and-later-with-existing-in-the-psdk-linux-release-8-6

器件型号:DRA821U

您好 TI

您能否支持在 PSDO Linux 8.6的基础上,添加用于将 Python 版本升级到3.10或更高版本的方法?

当前的 Python 版本为3.8.14、客户需要更改补丁或配方代码。

请就此提供帮助。

非常感谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    默认情况下、Python 版本由 Yocto 版本决定-在 SDK 8.6的情况下、Yocto 版本是 dunfall、这会将 Python 版本设置为3.8.14。

    食谱是 ./oe-core/meta/recipes-devtools/python/python3_3.8.14.bb

    在 Yocto 的 kirkstone 版本中增加了对 python 3.10的支持。 将于2023年7月底推出的下一个 SDK 版本(9.0)将支持3.10.x.x。

    我们将无法提供补丁、如果 SDK 8.6需要支持、则客户需要进行所需的更改。

    此致
    卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    感谢您的支持。 非常有帮助。 请关闭 TT。

    此致

    南昌佑