主题中讨论的其他器件:SysConfig
使用 SR1.0 (DEVICE_TYPE=GP)定制电路板使用 v08.06.00.43
我可以使用具有 FAT 分区的 SD 卡成功引导此硬件、该分区上有以下内容:tools\boot\sbl_prebuild\am64x-evm\sbl_null.release.tiimage
我想使用 我自己的 DDR 时序(已验证可使用不同的操作系统)重新构建 sbl_null 示例、此示例已在 drivers\ddr\v0\soc\am64x_am243x\board_ddrReginit.h 中配置
当我导入 SBL_null 示例(不做任何更改)并构建示例时、我在我的工作区中仅获得以下内容:

我无法使用 SR1.0硬件从 SD 卡引导生成的 tiboot3.bin、我认为这是因为 CCS 假定 DEVICE_TYPE=HS (我没有看到我期望的 sbl_null.Release.tiimage、只有 sbl_null.Release.hs_fs.tiimage )
我的问题是、如何专门为 device_type=GP 构建? 或者强制将这些 GP 二进制文件与 HS-FS 二进制文件一起构建?
我有一些想法和观察结果(如果有用、请分享):
- v08.06.00.43的 HS FS 迁移指南似乎意味着构建两个 device_types 时不需要传递任何额外参数
- devconfig\devconfig.mak 似乎已设置"device_type?=GP"