我们的客户在一些大规模生产电路板上发现 C6205无法启动。 当3.3V I/O 电源的上升时间很慢(大约10ms)时、C6205无法引导、而在快速运行时成功。 他们还通过 A-B-A 交换确认了与电路板无关的问题、而是与 C6205有关的问题。
C6205不需要内核电源和 I/O 电源之间的特定电源时序和每个电源的特定上升时间、是这样吗?
TMS320C6205定点数字信号处理器数据表(修订版 G)
www.ti.com/.../tms320c6205.pdf
电源时序
"TI DSP 不需要在内核电源和 I/O 电源之间进行特定的电源定序。 但是、系统设计应确保两个电源都不会长时间上电、如果另一个电源低于适当的工作电压。"
/RESET 上拉至3.3V I/O 电源、而不是下拉、并且在其电路板上电后生效、因为 PLL 需要/RESET 的下降沿来初始化 PLL 引擎、是这样吗? 不是这样、它必须被下拉?
图5. 用于 PLL 乘法模式或 x1 (旁路)模式的外部 PLL 电路
注:
e.
"加电时、PLL 需要一个复位的下降沿来初始化 PLL 引擎。 可能有必要切换复位以建立正确的 PLL 操作。"
此致、
大辅