您好、TI 专家。
电路板:J721S2_EVM
SDK 版本:08_06_00_11或08_05_00_11
将 USB 摄像头连接到 type-c 或 USB 端口时无法初始化 Phy。
但它在 j721e_evm 上运行正常。
您能告诉我如何解决它吗?
日志:
1.将摄像机连接到 type-c 端口:
2.启动 USB 相机:
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家。
电路板:J721S2_EVM
SDK 版本:08_06_00_11或08_05_00_11
将 USB 摄像头连接到 type-c 或 USB 端口时无法初始化 Phy。
但它在 j721e_evm 上运行正常。
您能告诉我如何解决它吗?
日志:
1.将摄像机连接到 type-c 端口:
2.启动 USB 相机:
谢谢你。
e2e.ti.com/.../J721E_2D00_OK.loge2e.ti.com/.../J721S2_2D00_Failed_2D00_to_2D00_init_2D00_phy.log
您好!
请参阅随附的日志文件。
此致、
永华
您好, 永华
我在 j721s2 TI-EVM 上进行了测试
j721s2-evm login: root root@j721s2-evm:~# [ 23.818432] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI Host Controller [ 23.823945] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 23.831725] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: hcc params 0x200073c9 hci version 0x100 quirks 0x0000002000010010 [ 23.841157] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: irq 529, io mem 0x06010000 [ 23.847393] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10 [ 23.855656] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 23.862926] usb usb1: Product: xHCI Host Controller [ 23.867815] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.162-g76b3e88d56 xhci-hcd [ 23.874439] usb usb1: SerialNumber: xhci-hcd.2.auto [ 23.879648] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 23.883443] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 23.887590] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI Host Controller [ 23.893087] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 23.900748] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed [ 23.907307] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM. [ 23.915453] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10 [ 23.923711] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 23.930928] usb usb2: Product: xHCI Host Controller [ 23.935799] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.162-g76b3e88d56 xhci-hcd [ 23.942402] usb usb2: SerialNumber: xhci-hcd.2.auto [ 23.947560] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 23.951338] hub 2-0:1.0: 1 port detected [ 25.513436] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd [ 25.885130] usb 1-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=0825, bcdDevice= 6.04 [ 25.893300] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=1 [ 25.900427] usb 1-1: Product: C270 HD WEBCAM [ 25.904694] usb 1-1: SerialNumber: 13CAE170 [ 26.007259] uvcvideo: Found UVC 1.00 device C270 HD WEBCAM (046d:0825) [ 26.131082] input: C270 HD WEBCAM as /devices/platform/bus@100000/4104000.cdns-usb/6000000.usb/xhci-hcd.2.auto/usb1/1-1/1-1:1.0/input/input0 [ 26.143972] usbcore: registered new interface driver uvcvideo [ 26.149747] USB Video Class driver (1.1.1) [ 26.212694] usb 1-1: set resolution quirk: cval->res = 384 [ 26.218473] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio root@j721s2-evm:~# root@j721s2-evm:~# lsusb Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 002: ID 046d:0825 Logitech, Inc. Webcam C270 Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
调制探针 uvcvideo
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video2! image/jpeg,宽度=1280,高度=720! jpegdec! 视频/x-raw! 运维网
您是否遵循了相同的步骤?
此致
迪瓦卡尔
尊敬的 Diwakar:
我使用 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-J721S2中的 ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_06_01_03-prebuilt.tar.gz 构建了引导 SD 卡 、并在 TI J721S2-EVM 上运行。
我还使用 Logi C270摄像头进行测试。
问题始终发生。
此致、
永华
您好, 永华
我使用 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-J721S2中的 ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_06_01_03-prebuilt.tar.gz 构建了引导 SD 卡 、并在 TI J721S2-EVM 上运行。
[/报价]我测试了预编译图像,我可以看到网络摄像头正在被检测。
root 用户@j721s2-evm:~ lsusb
总线002设备001:ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0根集线器
总线001设备002:ID 046d:0825 Logitech、Inc. 网络摄像头 C270
总线001设备001:ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0根集线器请确认以下事项:
您是否正在使用 EVM 上的 type c 端口或 USB 集线器? j721s2上只有 USB type c 端口处于活动状态。
2.您是否尝试过 lsusb 连接 USB 设备后,是否检测到您的 USB 设备? 您将无法获得 RTOS 所使用的显示屏、因此建议您使用 Linux SDK
3.帮助我了解您的具体用例。
此致
迪瓦卡尔
尊敬的 Diwakar:
我们将使用此 CP 板 www.ti.com/.../J721EXCPXEVM。
我们没有尝试跃过 j721e 和 j721s2的 SOM。
此致、
永华
您好, 永华
我们将使用此 CP 板 www.ti.com/.../J721EXCPXEVM。
[/报价]无法打开此链接您能给我 PROCXXXX 号吗?
我们没有尝试跃过 j721e 和 j721s2的 SOM。
[/报价] 您可以这样做以消除 CPB 硬件问题。