This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何开始使用资源分区工具?

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1230630/faq-how-to-get-started-with-resource-partitioning-tool

主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我想使用资源分区工具,但我不知道如何开始?

谢谢。

图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 Keystone3资源分区工具?

    Keystone3资源分区工具用于对各种 系统级资源 多核 SoC 中的不同软件组件。 此工具基于德州仪器的 SysConfig 工具。

    系统级资源包括 DMA 通道、中断、NAVSS 振铃、代理等。 除了分配系统级资源之外、该工具还支持配置服务质量(QoS)、这有助于管理数据流量和防火墙参数、有助于确保  在不同的软件组件之间对外设进行分区。

    注意:Keystone3资源分区工具打包为 AM62x、AM62A 和 AM64x 处理器 SDK 的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux 计算机入门:

    1. 下载并安装 TI 处理器 SDK (8.6或以上)。
    2. 下载并安装 SysConfig 工具(1.15)、来自 https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG
    3. 请访问 k3-重新零件-工具 软件包的 Python 固件。
      /board-support/k3-respart-tool
    4. 运行设置脚本 ./scripts/setup.py -s 要设置 SysConfig 工具。 (替换 SysConfig 安装路径)
    5. 打开 SysConfig "Project Explorer"窗格中、然后导航到 keystone3资源分区。

    6.  单击浏览以打开现有设计。 导航至 k3-respart-tool\out 您将找到一个适用于您的平台的基准文件。

    注意:我们不建议您从头开始,始终将基线文件加载到\xyz-platform-name.syscfg 中进行自定义。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Windows 入门:  

    1. 下载并安装 SysConfig 工具(1.15)、来自 https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG
    2. 复制 k3-重新零件-工具 软件包的 Resource Explorer。
      /board-support/k3-respart-tool
    3. 打开 SysConfig "Project Explorer"窗格中、然后导航到 keystone3资源分区。

    4.  单击浏览以打开现有设计。 导航至 k3-respart-tool\out 您将找到一个适用于您的平台的基准文件。

    注意:我们不建议您从头开始,始终将基线文件加载到\xyz-platform-name.syscfg 中进行自定义。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下常见问题解答、

    什么是资源管理文件 ciclient_defaultBoardcfg_rm.c )?

    什么是中断路由器?

    如何通过该工具配置中断路由器?

    如何编译( sciclient_defaultBoardcfg_rm.c )?

    以下常见问题解答主要侧重于手动配置主要 GPIO 中断路由器。 因此,不要手动执行,而是尝试从资源分区工具配置路由器。 和常见问题解答主要介绍了主 GPIO 中断路由器。 因此、用户需要更新所有其他路由器、使其与基于 TRM 的主 GPIO 中断路由器相同。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1198105/faq-am64x-how-to-run-mcu-sdk-gpio_input_interrupt-example-for-r5fss0-0-with-linux-running-on-a53

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    资源分区工具

    下面是 zip 资源分区工具 可提供 TI 处理器 SDK  实现 AM62x AM64x 件。

    对于 AM62x -  Keystone3资源分区工具 AM62x

    用于 AM64x - Keystone3资源分区工具 AM64x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    资源分区工具作为 MCU+SDK 的一部分

    Keystone3资源分区工具 作为 MCU+SDK 的一部分从以下版本中提供:

    用于 AM64x - MCU+SDK v08.06.00.43

    对于 AM62x - MCU+SDK v09.00.00.19

    在 MCU+SDK 中按照以下路径查找资源分区工具

    对于 AM62x -${MCU+SDK}/tools/sysfw/k3-resource-partitioning

    对于 AM64x -${MCU+SDK}/tools/sysfw/boardcfg/respart/am64x/k3-respart-tool-0.5