This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSOSKL137:TMDSOSKL137

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U, TMDSOSKL137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1252078/tmdsoskl137-tmdsoskl137

器件型号:TMDSOSKL137

大家好、我是 TI SDK 新手。 我使用的是 TMDSOSKL137 和 code composer。 我是否  也需要此探头 TMDSEMU200-U 用于代码开发?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 C.C.、

    支持使用 TMDSOSKL137?

    平视一下、这是一个非常旧的 EVM。 看起来所有 EVM 资源都藏在几年前下线的处理器 Wiki 上(https://processors.wiki.ti.com/index.php/Getting_Started_Guide_for_OMAP-L137)。 我将您的主题重新分配给我们 EVM 团队的一名成员、讨论他希望如何为使用该板的您提供支持。

    将 CCS 与电路板一起使用

    关于将 EVM 连接到 Code Composer 的具体问题、我怀疑您不需要单独的调试探针。 从离线 wiki 页面 https://processors.wiki.ti.com/index.php/OMAP-L137_EVM_Hardware_Setup 

    连接至 CCS[编辑]

    目标配置[编辑]

    • 打开 CCS 并选择 New->Target Configuration File。
    • 指定文件名或使用默认值。
    • 选择"Spectrum Digital XDS510USB Emulator"作为连接
    • 选中"OMAPL137"或"C6747"作为器件并保存。  
     

    实用窍门

    • 如果未看到"OMAPL137"、请确保您已在安装中安装 CCS 并选择了单核 DSP 器件

    • 通过从菜单中选择"Window -> Show View -> Target Configurations"、在 CCS 中打开目标配置视图。
    • 选择新创建的配置、右键单击该配置并将其设置为默认配置。

    • 启动目标配置文件


    连接目标并加载/运行程序
    [编辑]

    • 连接目标
      • 从菜单中选择"View->Debug"以启动调试会话。
      • CCS 将切换到包含器件 DSP 和 ARM 的 Debug 透视图。
      • 选择要连接的器件、然后从菜单中转到"Run -> Connect Target"。
    注意

    OMAPL137是一个 DSP 启动主设备。 因此、要连接到 ARM、您需要首先连接 DSP (即使您没有将任何内容加载到 DSP)、然后连接 ARM (原因:DSP 的 GEL 文件将启用并唤醒 ARM)


    加载程序

    • 选择所需的器件(DSP 或 ARM)
    • 从菜单中转到"Run -> Load -> Load Program"。
    • 点击"Browse"以选择预编译的*。out 或点击"Browse project.." 从打开的项目中选择*。out。
    • 选择所需的*。out、然后点击 OK。
    • 运行程序
      • 转至"Run -> Resume"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC 您好

    正如 Nick 提到的、这是一个相对较旧的器件。 几年来、我们还没有进行软件更新、也没有计划进行更新。 此外、也没有构建其他 EVM 的计划。

    如果这是新项目、我建议查看 TI 的新器件。  

    对此的支持将非常有限-所有相关的配套资料和软件都是您在产品文件夹中看到的内容。