This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:R5F DDR 访问是否需要 RAT 配置

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1250816/am6442-does-r5f-ddr-access-needed-rat-configuration

器件型号:AM6442

尊敬的 TI 团队:

R5F 内核需要访问 DDR 才能与 A53内核共享一些数据。 针对此用途的预期 DDR 地址范围为"0xA0000000"至"0xA0000000"+ 16 MB。 我的问题是、是否有必要配置 RAT 来启用对该地址位置的访问。 根据 TRM、 我观察到目标地址位于'R5FSS0/1_RAT_Region3'中。 除了配置 RAT 外、我是否还需要 为此位置设置 MPU 区域? 请您就此事提供指导。

谢谢!

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    请首先在此处阅读我们的 RAT 常见问题解答:
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1192281/faq-am62x-am64x-updating-the-region-based-address-translation-rat-settings

    "设置 MPU 区域"是指"在 A53的 Linux 设备树中保留共享内存区域"吗? 如果是、那么答案是肯定的、您需要保留 DDR 的任何部分、而您不希望其他 Linux 应用程序在运行时可能被覆盖。 我们可以根据需要提供其他信息。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为该问题没有包含在常见问题解答中、至少快速浏览一下。

    不需要、您不必配置 RAT、因为默认行为在未修改的情况下传递。

    如果存储器类型与默认映射不同、则需要为 R5f 建立一个 MPU 区。 该默认值为"shared device"、请参阅 R5f TRM。 您需要哪种存储器类型取决于您想要实现的目标、并且可能进行一些测试。

    Nick 的意见当然也是有效的- Linux 也需要意识到这一点。 此外、除非在 R5f 和 Linux 上映射了无法捕获的内存、否则需要确保高速缓存维护。 A53应该提供一些缓存一致性的手段,但我还没有研究。

    此致、Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    当 R5F 希望访问此地址空间时、不需要对0xA0000000+16MB 地址空间进行任何 RAT 配置。

    当 R5F 想要访问大于32位的值时、我们需要将系统地址空间转换为 R5F 内核查看地址空间。 在这种情况下、应使用 RAT。

    当您要从 R5F 访问0xA0000000地址时、您应该 在 MPU 区域中配置地址空间、这已经覆盖在 DDR 存储器地址空间中。

    您能否检查下图、MPU_Region5? 我希望在您的应用中也使用相同的 MCU+SDK 示例。

    此致、

    S.Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick、

    如果是"设置 MPU 区域",您是说"在 A53的 Linux 设备树中保留共享内存区域"吗? 如果是、那么答案是肯定的、您需要保留 DDR 的任何部分、而您不希望其他 Linux 应用程序在运行时可能被覆盖。 我们可以根据需要提供其他信息。

    目前,要求在 Linux A53 (消费者)和 R5F (生产者)内核之间共享此位置的数据。 我相信你、Dominic 和 S. Anil 在评论中提供的答案足以解决我对此事的疑虑

    谢谢!

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dominic、

    我听到您的观点

    谢谢!

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S.Anil:

    感谢您的详细介绍。 我希望,正如 Dominic 所评论的,只有在物业需要从"共享"更改时才需要

    谢谢!

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您应该检查您当前的 MPU 设置。 如果它们包含的区域与 Anil 的屏幕截图所示的区域类似、横跨整个 DDR 范围、那么这就是您要使用的区域。 我之前提到过的默认值是"硬件默认值"、即、当 MPU 没有配置、或者没有覆盖此地址范围的区域时、R5f 会使用什么。

    如果范围标记为缓存(正常存储器)、则需要手动在 R5f 上保持缓存一致性。

    如果没有覆盖该存储器的 MPU 区域、则您将得到默认的共享器件、在这种情况下、您无需在 R5f 上保持缓存一致性。

    此致、

    多米尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我误解了它。 感谢您的澄清。 现在、我抓住了这一点。

    谢谢 Dominic