您好、专家:
SDK:适用于 AM62x 09_00_00的 Debian
客户可以通过 AM335x 上的 cmd 启用 UART:
sudo nano /boot/uEnv.txt
uBoot_overrid_addr0=/lib/firmware/BB-UART1-00A0.dtbo
uBoot_overrid_addr1=/lib/firmware/BB-UART2-00A0.dtbo
uBoot_overrid_addr2=/lib/firmware/BB-UART4-00A0.dtbo
sudo 重新启动
是否有任何命令可用于在 AM62x 上启用 UART?
谢谢
丹尼尔