This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:如何激活 UART 以启用 RS-485通信?

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1251528/sk-am62-how-to-to-activate-uart-to-enable-rs-485-communication

器件型号:SK-AM62

您好、专家:

SDK:适用于 AM62x 09_00_00的 Debian

客户可以通过 AM335x 上的 cmd 启用 UART:

sudo nano /boot/uEnv.txt

uBoot_overrid_addr0=/lib/firmware/BB-UART1-00A0.dtbo

uBoot_overrid_addr1=/lib/firmware/BB-UART2-00A0.dtbo

uBoot_overrid_addr2=/lib/firmware/BB-UART4-00A0.dtbo

sudo 重新启动

是否有任何命令可用于在 AM62x 上启用 UART?

谢谢

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    SDK9.0并不具有为 AM62x 启用 UART 的所有覆盖层。 您需要添加 pinxmux 并在内核器件中启用 UART 端口、然后重建内核器件树。 有关详细信息、请参阅以下文档。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AIGDKkj3W5pn5WQK5DA3Lg__linux_academy_am62x__XaWts8R__LATEST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin

    SDK9.0没有用于为 AM62x 启用 UART 的所有覆盖层<= 是否有计划在未来的 SDK 中支持此功能?

    谢谢

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我想这些 UART 叠加层可在 Debian 操作系统社区中获得。

    Processor SDK 从未有过这些库、也没有计划在未来的 SDK 中添加它们。