请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 大家好、
在 PRU-ICSS-HSR-PRP-Dan 的文档中、指出不支持10Mbps 或半双工模式? 这背后的原因是什么? 这背后是否有硬件限制?
Br、
-RT
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在 PRU-ICSS-HSR-PRP-Dan 的文档中、指出不支持10Mbps 或半双工模式? 这背后的原因是什么? 这背后是否有硬件限制?
Br、
-RT
您好,Ryan
似乎我们错过了解决该线程
我曾就此与开发人员进行过讨论、并获得了以下反馈
由于 硬件在10Mbps 时不支持数据包间隙(IPG)维护、AM3/4/5中的 ICSSM 存在一些缺陷。 任何变通办法都需要大量的固件投资。 半双工同样会带来很多固件开销和测试复杂性。 我们的 EVM 始终不支持高清 OOB
考虑到以上所有因素,我们决定不支持这一点。
希望这会有所帮助
此致
穆库尔