This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:可以在虚拟盒上执行#39;t 程序

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1252647/am3359-can-t-program-on-virtual-box

器件型号:AM3359
主题中讨论的其他器件:AM3352

您好、Champs:

硬件: AM3359ICE2

操作系统:Linux ubantu 64位

客户正在使用 ccs10连接  Virtual Box 下的 AM3352 USB。 虚拟 USB 检测到电路板、但无法在 CCS 中使用 USB 进行编程。 它提示"连接期间使用的其中一个 FTDI 驱动程序函数返回错误状态"

谢谢
此致
闪耀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shine、您好!

    我假设客户在虚拟盒中运行 Ubuntu?

    我偶尔会遇到一些与将虚拟机连接到计算机上的硬件端口相关的挑战。 我们无法支持与虚拟机本身具体相关的问题。

    如果 客户使用正常权限安装了 CCS (而不是使用"sudo"进行提升的权限)、他们是否确保在安装后运行 install_drivers.sh 脚本? 参考 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv10_linux_host_support.html

    此致、

    尼克