请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3359 主题中讨论的其他器件:AM3352
您好、Champs:
硬件: AM3359ICE2
操作系统:Linux ubantu 64位
客户正在使用 ccs10连接 Virtual Box 下的 AM3352 USB。 虚拟 USB 检测到电路板、但无法在 CCS 中使用 USB 进行编程。 它提示"连接期间使用的其中一个 FTDI 驱动程序函数返回错误状态"
谢谢
此致
闪耀