您好、团队成员:
我们正在开发一项用于监测安全 MCU10岛上 PMIC 故障的功能、一旦 PMIC 中断线路发生故障、该功能将注册回调、并通过 IPC 将故障传播到 A72内核。
我们正在 寻找一种解决方案、可以在内部 SRAM (1MB)上运行这个定制应用。
我们目前面临下列问题。
1.定制应用程序可以使用内部 SRAM 的所有区域、我们可以看到1MB 的有限内存。
我们试图将不同的存储器段放在存储器的起始位置、但未起作用。
观察结果:
在最后一个未使用的内部 RAM 段中创建单独的段 OCMC_RAM_DATA 和 IPC_VRING_MEM 会导致在加载内核之前在 uboot 阶段之后发生运行时崩溃。
2.由于 SRAM 受到限制、应该为 IPC_VLING_MEM 分配什么大小。
备注:该应用程序已在上面运行 sciserver 任务。 (SCI 客户端服务器)
之后、我们启动诊断应用程序。
SDK:
TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-J7-EVM-08_01_00_07-Linux
TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j721e-evm-08_01_00_13
您能帮助我们解决这个问题吗?
提前感谢。
您好、Suman: