This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625:SDK 中支持 LPDDR4

Guru**** 1826200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1253238/am625-am625-lpddr4-support-in-sdk

器件型号:AM625

是否可以在 Altium 中获取 PROC100E4板的文件? 至少在 PCB 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dina Castelo

    感谢您的查询。

    您能否验证板编号和用例?

    我需要根据您的内部确认进行检查。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dina:

    PROC100是 AM64 SK EVM。 请查找可在 Altium 中使用的附加.alg 文件。

    e2e.ti.com/.../PROC100A_5F00_BRD.zip

    此致、
    森蒂尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、此文件适用于 Orcad。 我无法将n´t 导入到 Altium

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、还行、我的错。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dina:

    感谢您的留言。

    我将关闭该主题。

    此致、

    斯里尼瓦萨