This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:TI EtherNet/IP Linux

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1251676/am4376-ti-ethernet-ip-linux

器件型号:AM4376

您好!

开始 TI Linux AM4376器件的 EtherNet/IP 开发。

我已经安装了 PRU-ICSS-ETHERNET/IP_Adapter-01.00.03.04 Linux 版本。

我是否需要使用  

https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/docs/indsw/ethernetIP_adapter/01_00_03/PRU_ICSS_EthernetIP.html#generating-project-files

我是否需要安装 Linux SDK? 如果 Yer 需要哪个版本?

此外、还建议入门中提到的补丁是否适用于 Linux SDK 版本(EIP 需要使用哪个)?   

此致、

弗伦德