This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718-HIREL:用于开发项目的处理器/操作系统选择和长使用寿命

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718-HIREL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1251649/am5718-hirel-selection-of-processor-os-and-longevity-for-development-project

器件型号:AM5718-HIREL

您好!  

我提出了一个有关 TI 支持的更通用的问题(见下文)、但没有完全获得我希望获得的答案。 但是、被认为是军用级的处理器列表中建议的选项之一是 AM5718-HIREL。

因此、我想知道直接向处理器提问是否是 获得正确答案的更好方法。

  1. 延长  AM5718-HIREL 寿命的路线图。 (淘汰程度低 很重要)  
  2. 建议操作系统与 RTOS 配对 (从数据表中可以看出、TI-RTOS 和 UbuntuB/Debian 是合适的、但是其他配对可能具有更强的优势)
  3. 辅助内核是否提供至少与我们在其他设计中使用的相同级别的 MCU 功能、例如类似于 TMS320F2837xd  

提前感谢您的建议。

原始发布
------------------

我正在寻找决策树或类似工具、以便于选择用于新项目的最佳处理器。 似乎有大量的处理器、根据一组标准选择最合适的处理器往往比较棘手。

它是一个"技术证明"项目。 它将用于军事环境。 它必须具有向前发展的蓝图、需要多个内核、一个能够为某些前端应用提供 Linux 风格的操作系统、以及一个后端 Barebone 或 RTOS (可能是 TI-RTOS?) 以实现快速数字 IO、CAN、串行通信、传感器测量等。 不需要复杂的信号处理 ATM。 以太网堆栈将是一大优势。

我们需要 MCU 提供的 SPI/CAN/中断 功能等、从某种程度上讲、我们需要 TMS320F2837xd 类型处理器具有的功能、但我们不进行 FFT 或图像处理。 ARM 内核听起来是一个不错的选择、具有支持的 DSP/MCU 功能。 如果您推荐了一系列产品(以及关联的支持的 OS/RTOS)、则可以对符合我们基本标准的产品进行比较。

如果您推荐的任何处理器具有相关的开发板、他们也会感兴趣。 如果他们中的任何人具有可获得生产许可的相关电路板设计、这有助于缩短上市时间。