主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好、TI 专家。
我们正在尝试测试一个新的电路板、更改了 AM64x 的 EVM-GP 电路板、并且遇到了 UART 闪存问题。
该板与 AM6411的 SOC 和 LPDDR4一起安装、用于存储/存储。 以及 NOR 闪存。
Uart_flash.py 工具 用于 Rom 闪存、我们既没有刷写 NOR 闪存、也没有刷写 eMMC。
第1步:传输 sbl_uart_uniflash.tiimage、成功。
第2步:无响应...
*我知道 sbl_uart_uniflash 的预构建 tiimage 将使用与我们的硬件不匹配的 DDR、并重新构建 LPDDR4版本来替换它。
然后、我测试了 sbl_null.release.tiimage。 该结果在步骤2中失败。
显然、DMSC ROM 已启动、并且能够在 UART 引导模式下接收 SBL。
我 怀疑 ROM 代码(DMSC)未能启动接收到的 SBL、这可能是由新电路板的某些硬件问题引起的。
当电路板设置为 UART 引导模式时、从 DMSC 接收到一条作为吹风的响应消息。
能否对其进行分析、以便向我们提供一些有关引导状态的信息?
必要的硬件配置是什么?
还有什么我们可以调查?
此致。