大家好、
1)要求:客户需要 AM62系列套件以支持其现有的摄像头模块(4通道 MIPI 通过22引脚 FPC 柔性电缆连接)、
目前似乎只有 SK-AM62A-LP 是4通道 MIPI、摄像机接口是22引脚。 他们希望确保 SK-AM62A-LP 是否能够满足上述需求、或者您能否帮助提供一些推荐的模型?
2)他们已下载并安装 ti-processor-sdk-linux-rt-am62axx-evm-08.06.00.45-linux-x86_Install.bin (www.ti.com.cn/.../PROCESSOR-SDK-AM62APROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62A — 适用于 AM62A"上边缘 AI 应用的 RT-Linux SDK)、您能否帮助说明 摄像头4通道 MIPI 的驱动程序源代码在哪条路径下?
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里