This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:摄像机4通道 MIPI 驱动源代码路径

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1254811/sk-am62a-lp-camera-4lane-mipi-drive-source-code-path

器件型号:SK-AM62A-LP

大家好、

1)要求:客户需要 AM62系列套件以支持其现有的摄像头模块(4通道 MIPI 通过22引脚 FPC 柔性电缆连接)、

目前似乎只有 SK-AM62A-LP 是4通道 MIPI、摄像机接口是22引脚。 他们希望确保  SK-AM62A-LP 是否能够满足上述需求、或者您能否帮助提供一些推荐的模型?  

2)他们已下载并安装 ti-processor-sdk-linux-rt-am62axx-evm-08.06.00.45-linux-x86_Install.bin (www.ti.com.cn/.../PROCESSOR-SDK-AM62APROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62A — 适用于 AM62A"上边缘 AI 应用的 RT-Linux SDK)、您能否帮助说明 摄像头4通道 MIPI 的驱动程序源代码在哪条路径下?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    1)是、SK-AM62A-LP 具有一个22引脚 FFC 连接器、用于连接4通道 MIPI CSI。 有关示例连接、请参阅 AM62A Academy。

    2)相机拍摄路径中的驱动程序是:

    • TI J721E CSI2RX 驱动程序:media/platform/ti/j721e-csi2rx/j721e-csi2rx.c
    • Cadence CSI2-RX 网桥:media/platform/Cadence/cdns-csi2rx.c
    • Cadence DPHY:phy/cadence/cdns-dphy-rx.c
    • 传感器:介质/i2C/ .c

    有关详细信息、请参阅处理器 SDK Linux 文档。

    此致、

    建中市