This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 屏蔽 DPC 中的红色像素

Guru**** 666710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1250639/mask-red-pixels-in-dpc

您好!

当涉及到缺陷像素校正时,我正在研究单独屏蔽红色像素的可能性,这样我们不希望 DPC 单独应用在红色通道上。  
是否可以根据我们的要求对其进行配置?

此致、
迪内什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    如果您知道这些像素的确切位置、就可以使用基于 DPC LUT 的机制来校正这些像素。 LUT 支持最大程度地校正256个像素。  它 读取包含 x、y 位置的对像素进行分解、最多256个像素和校正机制、并校正此像素。 您可以在 TRM 中找到更多详细信息。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以配合基于 LUT 的机制使用。 但我正在尝试以 "即时"机制工作、是否可以即时实现相同的功能?

    此致、
    迪内什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:  

    我很怀疑 OTF 是否可能,但我需要与专家确认。 不幸的是、他正在度假、两周后会回来。 同时、我建议您使用基于 LUT 的机制。

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我们将等待、没有问题、Meanwhile 我们将检查您的方法。

    此致、
    迪内什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    我想您要将 OTF DPC 应用于 Gr/GB/B 通道、但不应用于 R。
    遗憾的是、TDA4器件中的 VPAC1和 VPAC3不支持该功能。

    这只能由 AM62A VPAC3L 和未来具有 VPAC3L 的 TDA4器件支持。