This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:我有一个带 DM368x 的电路板、没有可用于更改引导模式的可见引脚

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1254613/tms320dm368-i-have-a-board-with-a-dm368zcedup-and-there-are-no-visible-pins-to-change-boot-mode

器件型号:TMS320DM368

大家好、我知道这款处理器已经存在了一段时间、大多数电路板制造商都添加了焊盘并对其进行标记、以便可以更改引导模式。  

GoPro Karma 无人机没有任何标有启动模式或此过程中符合逻辑的焊盘。  

我猜有两个问题、有人知道这个板以及如何更改引导模式吗?

或者是否有人知道可以使用哪种方法来欺骗电路板以更改引导模式。  

当前引导加载程序在 NAND 中损坏、因此我希望从 UART 端口引导、以便可以使用实用程序刷写新的引导加载程序。  

它确实有 JTAG 和 SWD、但这些是我不习惯使用的处理过程、如果我只需要更改引导模式、UART 闪存会非常简单。

我已经提供了电路板的一些图片。