This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6416T:需要 CCS v3.3进行硬件通信(TMS320C6416T)

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6416T
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1253952/tms320c6416t-need-ccs-v-3-3-for-communicating-with-hardware-tms320c6416t

器件型号:TMS320C6416T

尊敬的支持团队:
我们已收到 TMS320C6416T 的 DSP 入门套件(DSK)、其中包括:
C6414T DSK 板
2.电源
3.交流电源线
4. C6416 DSK Code Composer Studio v3.1  
5. USB 电缆。
该 DSP 入门套件是5年前通过 eBay 购买的。 我已经尝试将 CD ROM 中的所有参数安装到操作系统为 Windows 10的笔记本电脑, RAM 8GB , Intel (R) Core i7, 64位,但失败。 目前、我将尝试使用 Windows XP 在 virtual box 软件中安装另一个 CCS 版本。 请帮助我提供用于下载 CCS v3.3的访问链接感谢您的关注和帮助。

此致、
德斯特拉·安迪卡