请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM TDA4VM:TDA4VM:以太网交换机 CPSW-9G
是否可以为八个 MAC 端口配置独立的 MAC 地址?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
[quote userid="571580" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1253624/tda4vm-can-mac-ports-be-configured-with-independent-mac-addresses 能否将八个 MAC 端口配置为独立的 Mac 地址?使用本机 Linux 驱动程序是可能的、其中每个端口默认用作独立的仅 MAC 端口、并且您可以获得8个 MAC 接口、每个接口对应于每个物理端口、但以太网数据不能与 A72内核(Linux 运行的内核)以外的其他内核共享。
有关所支持功能的更多详细信息、请参阅 CPSW 原生驱动程序的 SDK 文档。
有关详细信息,请参阅常见问题解答[如何迁移至本机 Linux 驱动程序]。
在基于 EthFW (以太网数据可作为基于服务器和客户端的架构与其他内核共享)的解决方案中、我们存在与 MAC 地址、Tx 通道和 Rx 流等资源相关的限制。
有关更多详细信息、请参阅 EthFW 用户指南。
此致、
苏德黑尔