This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:MCU 配置和使用 MIPICSIRX 以及 ISP 和显示屏

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1254942/tda4al-q1-mcu-config-and-use-mipicsirx-and-isp-and-display

器件型号:TDA4AL-Q1

是否可以通过 MCU 侧启动 MIPICSIRX 和 ISP 并将摄像机图像显示到屏幕上、并在500ms 内完成系统启动和预览

或者我只能在 Linux/QNX 中使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、主域 R5F 支持所有这些驱动程序、因此它们不能从 MCU r5f 使用。  

    在本例中、我们必须使用 Linux/QNX。

    此致、

    布里耶什