This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:与 M2M 节点相关的问题

Guru**** 666710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1254759/tda4vm-issues-related-to-m2m-nodes

器件型号:TDA4VM

您好,TI

  我们目前正在将0804的应用程序移植到0806。 当我们在0806 SDK 上运行我们的应用程序时、我们遇到了以下问题。 我们之前曾在论坛上询问过这个问题、但根据论坛的回答、在 SDK 0804上对它进行修改可以解决这个问题、但是在 SDK 0806上对它进行修改没有效果。 我们如何解决该问题。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1219436/tda4vm-how-to-increase-the-memory-of-the-m2m-node?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=m2m#

谢谢

香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,香港

    您是否需要超过8个 M2M 驱动程序句柄/实例? 支持句柄的数量从8.4到8.6没有任何变化。 您能尝试一下您在8.4上进行的相同更改吗? 对于8.6版本、它也应该起作用。

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

       我们需要8个以上的 M2M 句柄,我们在0804上使用了可行的修改,但上述错误消息将出现在0806上。    。设置 DSSM2M_NUM_VITEL_CONTEXT。的值为12、设置 DISPLAY_M2M_MAX_Handles 为14 μ s 此设置是否存在问题?

    此致、

    香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,香港

    否、在将 DSSM2M_NUM_VITEL_CONTEXT 设置为12并将  DISPLAY_M2M_MAX_Handles 设置 为14后、它应该可以正常工作。  

    您要为此驱动程序打开多少个句柄? 完成此更改后、它最多将有12个句柄。

    此致、

    布里耶什