This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:在 TDA4VH 上部署 ONx 模型时出现错误报告问题

Guru**** 2550410 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1253698/tda4vh-q1-error-reporting-issues-when-deploying-onnx-model-on-tda4vh

器件型号:TDA4VH-Q1

根据 GitHub - TexasInstruments/edgeai-tidl-tools:Edgeai TIDL 工具和示例-此存储库包含由 TI 的边缘 AI 解决方案提供的针对深度学习运行时(DLRT)产品开发的工具和示例。

官方文档用于安装、但在安装过程中遇到了以下问题:

有关安装和详细执行步骤、请参阅附件:output_log.txt

以下是我们的操作环境:

  问题1:在 edgeai-tidl-tools$下,当我们运行 source /scripts/run_python_examples.sh 时:  

google.protobuf.message.DecodeError:解析类型为"onnx.ModelProto"的消息时出错

和  onnxruntime.capi.onnxruntime_pybind11_state.InvalidProtobuf:[ONNXRuntimeError]: 7: INVALID_PROTOBUF:从../../../models/public/resnet18_opset9.onnx 加载模型失败:Protobuf 解析失败。

 错误:错误代码=

无法打开/home/ubuntu/Documents/edgeai-tidl-tools/edgeai-tidl-tools/model-artifacts/cl-dlr-tflite_inceptionnetv3/tempDir/subgraph0_net/perfSimInfo.bin    

问题2:We copy:model-imples/models/to tda4VH-Q1开发板,当我们运行 examples/osrt_python/ort/onnxrt_ep.py 时,我们遇到了这些错误。

 e2e.ti.com/.../output_5F00_log_2800_1_2900_.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享 您正在使用的 TIDL 工具版本?

    您可以检查克隆的 Git 标记是否相同。

    此致、

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TIDL 工具版本: edgeai-tidl-tools -  08_06_00_03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们运行 onnx 时出现另一个错误: 无法打开网络文件.../../../model-artifacts /cl-ort-resnet18-v1// 191_tidl_net.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们运行''时 python3 onnxrt_ep.py -c ,我们遇到了这个 错误,是因为我们的模型有不支持的层吗?我该如何解决这个错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是想检查一下,上面发布的问题1和2是否已解决?

    该主题迎合了在 SDK 内运行标准支持的模型、但最近的注释特定于自定义模型编译。

    此致、

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1和2已通过再次下载模型解决、但运行自定义模型时、出现以上图像中的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个钱!

    我们建议为自定义模型编译创建新线程、因为当前线程迎合了 SDK 内部运行标准模型的需求、这将有助于我们跟踪问题并在需要时将问题分配给正确的人。

    正在关闭本主题帖。

    当我们运行'时 python3 onnxrt_ep.py -c ,我们遇到了这个 错误,是因为我们的模型有不支持的层吗?我该如何解决这个错误?

    请为该主题创建新主题。

    谢谢你。

    普拉蒂克