请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 主题中讨论的其他器件:AM5748
我打算将基于 AM5748的 SoM 用于数据采集和控制系统。
我的主要要求是 以10uS 的串行/并行数据传输间隔从高速24位 ADC (4x4ch =总共16个通道)采集数据。
所选的 ADC 是 AD4134、该器件具有专用数据接口 、支持并行或串行输出 数据流模式。 数据接口包含三种信号类型:时钟、数据和
数据组帧信号。 AD4134有四个数据输出引脚:DOUT0、DOUT1、DOUT2和 DOUT3。
用户可以选择在四个 DOUTx 引脚上并行输出 ADC 转换结果、或对来自多个通道的数据进行序列化并使用一个或两个 DOUTx 引脚输出这些数据。
我计划使用其中一个 SPI 通道进行寄存器访问。 但我不确定 ADC 数据读取的数据接口。 是否可以使用 DSP 进行数据读取? 如果需要、我可以将这些引脚连接至 DSP 的任何 GPIO 引脚吗?
请建议一个将 ADC 连接到 SoM 的最佳解决方案。
为