This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:AM62X Arago / Debian 计划上的 OPKG?

Guru**** 2547490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1226485/processor-sdk-am62x-opkg-on-am62x-arago-debian-schedule

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

香榭丽舍:

问题1:

客户需要在 Arago 操作系统上安装 OPKG。

请指导我们如何操作。

问题2.

在第1季度之后、如果 Arago 没有 OPKG 功能、那么什么时候会有 Debian?

2023年第三季度? 是7月、8月还是9月?

请具体说明。

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RIO、

    据我所知、官方的 TI Debian 解决方案是计划在 SDK 9.0 PUSH 中公开发布的、应该是在7月份进行的。 实际上、我明天将要参加一次关于这个主题的内部协调会议、所以让我在明天返回这里更新/报告最新情况。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、您好:

    好的、谢谢、plz 帮我们提供了最后的时间表。

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、您好:

    那么、这个 Debian 调度的反馈是怎样的呢?

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么,此 Debian 计划的反馈如何?

    最近发布了一个针对 AM62x 的基于 TI Debian 的官方 SDK 产品、其中包含一个可引导的 SD 卡映像(如需 tisdk-Debian-bookworm-am62xx-evm.wic.xz )和相关 SDK 文档(请查找 Debian sdk 用户手册 )说明如何设置、如何构建等,请参见此处:

    https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Andreas、我已经结束了此次活动。