请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3357 Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
您好!
我对 TimerP 模块的两个函数的用法有疑问。 在 TimerP.h 头文件中、我可以看到 TimerP_CREATE 函数成功时将返回 TimerP_Handle、出错时将返回 NULL。 然后、可以将这个句柄传递给另一个函数- TimerP_setPeriodMicroSecs、也就是说、如果 TimerP_CREATE 返回 NULL、但我们尝试更改计时器周期、会发生什么情况? 将修改哪个计时器?
我使用 SYSBIOS 6.73.01.01。
提前感谢您的回答、
马特乌斯