This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:AM3354引导延迟3分钟22秒

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1232404/am3354-am3354-boot-delay-3min-22sec

器件型号:AM3354

AM3354:AM3354引导延迟3min 22sec -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

大约两年前、我们遇到了处理器延迟3分钟和22秒的问题。  最近、在某个版本中、我们有多个电路板再次出现此问题、在两者之间进行多次构建之后、也没有出现任何问题。  最初、我们用粉笔将其归为更换处理器后一次发生的 MFG 问题或 ESD 损坏的处理器、并解决了该问题。  我已经重新测试了原来的帖子中所有建议的内容、并且都以相同的方式签出。  更换其中一个主板上的处理器似乎可以解决该主板上的此问题。  仍然存在的问题是、导致这种情况的原因是什么?  我们将 TPS65217C 与 AM3354配合使用。  PMIC 释放 PGOOD (RESET)、并且从 AM3354 (PMIC_POWER_EN)返回的闪烁与正常情况相似、但它仅停留在那里3分钟和22秒。  然后像正常方式引导、并在通电后正常工作。

3min 和22-25s 的可重复性和精确计时(人为错误启动和停止秒表)似乎并不是巧合。  对自上一个帖子以来可能发生的情况有任何新的见解?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    电路板上运行的是哪种操作系统(RTOS / Linux)?

    参考以下 E2E 常见问题解答 以获取指导、并告诉我您是否需要进一步的帮助?

    此致

    阿什瓦尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    我们正在使用的操作系统是来自 TI SDK 的 Arago 2019.05。

    您是否已通读先前的论坛帖子?  您在所参考的常见问题解答中是否有明确的部分?  通常不支持链接到常见问题解答。

    谢谢。

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已在另外两块 PCB 上更换了处理器、但这样不能解决这些主板上的问题。  什么会导致处理器不启动、而是将所有信息告知处理器。 然后3分钟和23秒后,它每次都启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经研究了 MMC1引导接口。  我可以看到 CLK、DAT0和 CMD 信号、但 blips 似乎很小。  深蓝色被复位、青色为时钟、洋红色为 DAT0、绿色为 CMD。

    我在 SanDisk (SDIN7DU2-16G)和 ISSI (IS21ES08GA-JCLI)品牌器件的主板上有相同的问题。   此时、我已经更换了 CPU、RAM、eMMC 和 PMIC。  这个问题还没有解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我注意到该案例仍在审理中、如果仍需注意、请告知我。

    此致、Andreas