This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:哪一个 DTS 适用于 PROCESSOR-SDK-AM62X 中的 am6202

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1201259/processor-sdk-am62x-which-dts-is-for-am6202-in-processor-sdk-am62x

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
主题中讨论的其他器件:AM625

您好、TI!

我发现没有一个基本 DTS 为 am6202工作,只有 am625 62X 和62a。 这是否意味着我们需要调整其中一个 DTS 以适应6202?

我看到的区别是双核与四核比较了6202与625、而且6202上没有 DSS。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到这个案例已经开放了一段时间、如果还需要注意、请告诉我。

    此致、Andreas