This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:电路板将不启动且带有红色指示灯 SDK9.0

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM64B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1251273/sk-am64b-board-will-not-boot-and-has-red-light-sdk9-0

器件型号:SK-AM64B

您好!

这一计划已经持续了几个月、并且使用了相同的2块 SK-am64b 电路板。

这是从来没有解决过的。

假定由于两个电路板都不工作、可能与8.x SDK 相关、但与之无关。

SDK 9.0不引导电路板。

Bookworm 图像。

启动模式设置完成的。

它不是电源,相同的实验室电源和电缆运行我们的 AI64/am62x EVM/ i.mx 8板,不存在任何问题,所以排除了电缆和电源.

是否有人希望这些板评估您的需求、请向我发送您的地址、我们会将它们运送给您。

此致、

弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred

    感谢您的查询。

    您是否愿意与我们分享一张已连接电源的电路板的图片?

    您是否有机会测量任何板载电源?

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否愿意分享连接电源的电路板图片。

    您好!

    如果您查看我在此论坛上发表的有关 SK-AM64B 板无法引导的许多帖子、您应该会找到所需的内容。 没有什么改变,我不会浪费更多的时间张贴更多的图片. 与我在原来的帖子中明确说明的相同的板。 这个问题已经在这里讨论了,以使人恶心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    您可以在以下链接中提交 RMA 请求吗?

    https://www.mistralsolutions.com/rma-form/

    此致、
    森蒂尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Senthil,

    您是否确定这是正确的链路、它们没有 SK-AM64B 的下拉选项。 它仅适用于直接销售的产品。

    此致、

    弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    我将检查并返回。

    此致、
    森蒂尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    您是否可以按照下面 pdf 中给出的说明进行操作。

    e2e.ti.com/.../1031.Customer-Return-Process-_2D00_-Hardware-Applications-_2D00_-Confluence.pdf

    此致、
    森蒂尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Senthil:

    这正是我几个月前所做的。 他们拒绝了,并让我利用论坛寻求帮助。

    我刚转到我的帐户、90天后订单将被删除。 因此、返回提交拒绝甚至不存在。 如果您看一下我第一次登录此论坛,这就是此问题出现的时间......................................................................................................

    只是试图回去,并找到那些原始的帖子,因为他们包含所有的前后,他们似乎已被删除。 我是否未能找到他们的正确位置?

    发现这是4个月大的。

    此致、

    弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    我咨询了 Mistral、但他们努力在下拉列表中包含此 EVM、但建议在提交 RMA 时选择任何 EVM、并在说明中提供正确的 OPN 和序列号。 您能尝试一下吗?

    https://www.mistralsolutions.com/rma-form/

    此致、
    森蒂尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Senthil:

    几天前,当有人在这个论坛上建议时,我曾尝试过这种做法。 使用其 am64产品的下拉菜单。 否、他们的回应。