This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:AM623是否可以支持 LVDS 摄像头?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1255261/am623-could-am623-support-lvds-camera

器件型号:AM623

您好、专家:

客户想要使用 LVDS 摄像头。

AM623是否支持 LVDS 摄像头?

您可以帮助提供 AM623 + LVDS 摄像头的设计文件吗?

谢谢

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel 您好!

    感谢您的查询。

    我需要有关方法 和您要使用的摄像头模块的更多信息。

    AM62x 支持  

    一个4通道摄像头串行接口(CSI-Rx)
    带 DPHY
    –符合 MIPIRegisteredCSI-2 v1.3标准+ MIPI D-PHY 1.2
    –支持高达1、2、3或4个数据通道模式
    1.5Gbps

    此致、

    斯里尼瓦萨