This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:串行器/解串器

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1255361/tda4vp-q1-serdes

器件型号:TDA4VP-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

2、当前TDA4VH使用了Serdes1(SGMII1~4)与Serdes0(PCIE1),能否通过pin 至 pin替换至TDA4VMP;Ω

目前、TDA4VH 使用串行器/解串器1 (SGMII1~4)和串行器/解串器0 (PCIE1)、是否可以通过引脚对引脚的 TDA4VMP 来替代;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="564800 " url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1255361/tda4vp-q1-serdes 目前、TDA4VH 使用串行地址1 (SGMII1~4)和串行地址0 (PCIE1)、是否可以通过引脚对引脚方式由 TDA4VMP 替换;

    否、TDAVH 和 TDA4VP 之间 SGMII1~4的引脚到引脚映射有所不同。
    有关更多详细信息、请参阅 TDA4VH 技术数据表中的"器件比较"部分。
    以下是有关 TDA4xH 和 TDA4xP 中 CPSWnG 端口的详细信息。


    如果要了解与每个通道上的串行器/解串器和接口支持相关的信息、您可以参考 TRM 、这通常应用于 TDA4VH 和 TDA4VP。

    TD 和 TRM 可从 此处下载

    此致、
    苏德黑尔