This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:唤醒晶体时钟信号未出现

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1254399/am625-wakeup-crystal-clock-signal-not-coming

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好  

我们将32.768kHz 晶振输入用于 AM625x 的唤醒 osc 引脚。 但是、我们尝试测量时钟频率时、没有看到任何波形。

我们已经在 SysConfig 中启用了与唤醒时钟相关的引脚。 请告诉我们、在进行测量时为什么无法看到任何 clk 信号。

原理图:

SysConfig:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Premalatha:

    感谢您的提问。

    我已获取您的意见并进行处理。 请等待一段时间再返回。

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Premalatha:

    您能否确认您是如何检查晶体振荡器波形的?

    通常、晶体振荡器的输出应为低振幅的正弦波、要测量此波形、需要使用低电容探头。

    我建议您可以在输出侧进行检查、而不是在输入侧进行检查、例如此晶振输入会作为计时器、UART、I2C 和其他外设连接到不同的模块。 只需在 Tmer IRQ 中切换一个引脚、然后确切查看定时器是否以您的初始频率运行。

    这是其中一种方法、我需要检查是否存在任何其他引脚来监控 CPU 时钟。

    此致、

    S.Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    我们在评估板上验证了这种32.768kHz 的唤醒时钟,并观察到以下情况:

    但在我们的设计中、我们无法看到任何时钟。 该晶体不存在任何问题、因为在我们的设计中的另一个工作电路中使用了相同器件型号的晶体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Premalatha、

    我将把您的问题转交给硬件专家、以便对上述问题进行评论。

    此致、

    S.Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想确认的是、您在示波器捕获中显示的波形表示32.768kHz 晶体电路的振荡。 如果是这样的话、显示 软件已经启用了 振荡器、并且按预期运行。

    接下来要检查的是通过器件的路径。 我建议使用时钟树工具来了解各种时钟路径选项、并确保选择了合适的路径。

    此致、
    保罗