主题中讨论的其他器件:TDA4VH
您好!
我想使用不同的 L3 MSMC 缓存大小设置在 J784S4 EVM 上测试 TDA4VH。 每次在"board-cfg.c"文件中更改缓存大小后、有没有比将整个 Linux SDK 刷写到 SD 卡上更好的方法?
谢谢
赛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想使用不同的 L3 MSMC 缓存大小设置在 J784S4 EVM 上测试 TDA4VH。 每次在"board-cfg.c"文件中更改缓存大小后、有没有比将整个 Linux SDK 刷写到 SD 卡上更好的方法?
谢谢
赛
这是查找如何 重新构建 tiboot3.bin 的合适位置吗? 3.1.1.一般信息- Processor SDK AM62Ax 文档
另外、请引导我选择用于我的 EVM (J784S4 Linux SDK)的那一个、
我能够使用"make u-boot"命令生成 tiboot3.bin 文件。 虽然您在上面提到过、但不清楚您是在为我提供命令还是建议某个流程。 我假设这是一个过程、因此正在深入文档中概述步骤。 但是、感谢您向我发出这条命令。 起初、我在运行它时遇到问题、因为这个 make 命令所使用的默认编译器存在一些版本/库问题。 我将其替换为 SDK 文档中建议的编译器版本、它可以正常工作。
已将 tiboot3.bin 文件移动到 SD 卡中。 是否有办法通过 k3conf 工具或其他方式验证我的更改是否已应用? 验证 MSMC 缓存设置是否具有 bee 更新功能非常重要。 请告诉我。
谢谢
赛
我正在引导至 Linux。 我已按照本文档 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j784s4/08_06_01_02/exports/docs/linux/Overview/Processor_SDK_Linux_Formatting_SD_Card.html 中的步骤使用 Linux SDK 对 SD 卡进行了分区。
赛
尊敬的 Sai:
创建引导至 Linux 的程序。 在 U-boot 之前按任意键。
请参阅以下日志:
U-Boot SPL 2021.01-g62a9e51344 (Mar 13 2023 - 15:43:18 +0000) ti_i2c_eeprom_am6_get: Ignoring record id 255 ti_i2c_eeprom_am6_get: Ignoring record id 255 ti_i2c_eeprom_am6_get: Ignoring record id 255 ti_i2c_eeprom_am6_get: Ignoring record id 255 ti_i2c_eeprom_am6_get: Ignoring record id 255 ti_i2c_eeprom_am6_get: Ignoring record id 255 ti_i2c_eeprom_am6_get: Ignoring record id 255 ti_i2c_eeprom_am6_get: Ignoring record id 255 ti_i2c_eeprom_am6_get: Ignoring record id 255 ti_i2c_eeprom_am6_get: Ignoring record id 255 SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.6.3--v08.06.03 (Chill Capybar') SPL initial stack usage: 13472 bytes Trying to boot from MMC2 Warning: Detected image signing certificate on GP device. Skipping certificate to prevent boot failure. This will fail if the image was also encrypted Warning: Detected image signing certificate on GP device. Skipping certificate to prevent boot failure. This will fail if the image was also encrypted Starting ATF on ARM64 core... NOTICE: BL31: v2.8(release):v2.8-226-g2fcd408bb3-dirty NOTICE: BL31: Built : 15:42:56, Mar 13 2023 I/TC: I/TC: OP-TEE version: 3.20.0 (gcc version 9.2.1 20191025 (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10))) #1 Mon Mar 13 15:43:08 UTC 2023 aarch64 I/TC: WARNING: This OP-TEE configuration might be insecure! I/TC: WARNING: Please check optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html I/TC: Primary CPU initializing I/TC: SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.6.3--v08.06.03 (Chill Capybar') I/TC: HUK Initialized I/TC: Activated SA2UL device I/TC: Fixing SA2UL firewall owner for GP device I/TC: Enabled firewalls for SA2UL TRNG device I/TC: SA2UL TRNG initialized I/TC: SA2UL Drivers initialized I/TC: Primary CPU switching to normal world boot U-Boot SPL 2021.01-00002-g4bbaf4a582 (Jul 26 2023 - 15:13:00 +0530) SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.6.3--v08.06.03 (Chill Capybar') Trying to boot from MMC2 U-Boot 2021.01-00002-g4bbaf4a582 (Jul 26 2023 - 15:13:00 +0530) SoC: J784S4 SR1.0 GP Model: Texas Instruments J784S4 EVM Board: J784S4X-EVM rev E2 DRAM: 32 GiB idle-statesFlash: 0 Bytes MMC: mmc@4f80000: 0, mmc@4fb0000: 1 Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment In: serial@2880000 Out: serial@2880000 Err: serial@2880000 am65_cpsw_nuss ethernet@46000000: K3 CPSW: nuss_ver: 0x6BA02102 cpsw_ver: 0x6BA82102 ale_ver: 0x00293904 Ports:1 mdio_freq:1000000 Unidentified board claims J784S4X-EVM in eeprom header Net: eth0: ethernet@46000000port@1 Hit any key to stop autoboot: 0
按任意键以停止自动引导: 0
这将使您进入 U-boot 提示符。
-基尔西
尊敬的 Sai:
这来自器件 TRM。 MSMC SRAM 总内存为8MB。
谢谢 Keerthy。 尝试 MD 0x70000000时、我看到了以下结果。 我已将 MSMC L3缓存设置为7MB
[/报价]当 ATF (ARM 可信固件)驻留在那里时、您会看到非零内容。
[/quote][/quote]尝试 MD 0x70100000、MD 0x70200000、MD 0x70300000时-这些地址如下所示是不可读的
[/报价]您能够读取0、因为它们确实是0。
[/quote]0x70400000上或以上的任何地址都会导致以下错误
[/报价]如果您已将4MB 配置为缓存、则可以观察到上述情况。
您可以共享所做的代码更改以从 SRAM 中分配1MB 的 L3缓存吗?
注意:我针对 TDa4VH 配置编辑了。
-基尔西
Keerthy、如果您在 TDAV4H 上参考来自在线版本 TRM 的此方框图、这张图片有问题。
1.据我所知、TDA4VH 的 MSMC SRAM 应为8MB
2. Arm A72内核数必须为总数8。 而这张图片中只显示了2个。 此外,在我看来,图片和技术规格之间有很多不符之处。
我被要求参考以下讨论来调整我的 MSMC 缓存设置。 - https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1199941/dra829v-msmc-region-as-l3-cache-for-a72-core/4524353#4524353 通过 jelena
以下是我在 Linux SDK (2023年5月)中对 board_cfg.c 文件所做的更改:
```
/* boardcfg_MSMC */
.MSMC ={
.subhdr ={
.magic = BOARDCF_MSMC_MAGIC_NUM、
.size = sizeof (struct boardcfg_MSMC)、
}、
.MSMC_cache_size = 0x10、
}、
```
尊敬的 Sai:
我已经尝试更改了 SoC/j784s4/evm/board-cfg.c 下的 MSMC_cache_size 参数。
模式为:
0x8 = 1MB
0x10 = 2MB
0x18 = 3MB
0x20 = 0x4M
……
0x38 = 7MB
建议不要使用8MB 作为 L3高速缓存、因为我们需要对 ATF 和 TIFS 数据使用 SRAM。
例如:0x0
devmem2 0x70100000 w
/dev/mem 打开。
存储器映射地址为0xFFFEE43000。
在地址0x70100000 (0xffbee43000):0x00000000处读取
root@用户 j784s4-evm:~ devmem2 0x70600000 w
/dev/mem 打开。
存储器映射地址为0xFFff93297000。
在地址0x70600000 (0xff93297000):0x00000000处读取
root 用户@j784s4-evm:~# devmem2 0x70700000 w
/dev/mem 打开。
存储器映射在地址0xff8b47d000。
在地址0x70700000 (0xffffff8b47d000)处读取:0x00000000
0x8 (默认值)
root 用户@j784s4-evm:~# devmem2 0x70000000
/dev/mem 打开。
存储器映射地址为0xFFFCA9999000。
在地址0x70000000 (0xffa9999000):0xAA0003F4处读取
root 用户@j784s4-evm:~# devmem2 0x70100000
/dev/mem 打开。
存储器映射在地址0xffffff220000。
在地址0x70100000 (0xffab220000):0x00000000处读取
root 用户@j784s4-evm:~# devmem2 0x70200000
/dev/mem 打开。
存储器映射地址为0xFFff9c687000。
在地址0x70200000 (0xffffff9c687000)处读取:0x00000000
root 用户@j784s4-evm:~# devmem2 0x70300000
/dev/mem 打开。
存储器映射在地址0xFFFI7353000。
在地址0x70300000 (0xffffff7353000)处读取:0x00000000
root 用户@j784s4-evm:~# devmem2 0x70400000
/dev/mem 打开。
存储器映射在地址0xffffff921f1000。
在地址0x70400000 (0xffffff921f1000)处读取:0x00000000
root 用户@j784s4-evm:~# devmem2 0x70500000
/dev/mem 打开。
存储器映射在地址0xffa5c62000。
在地址0x70500000 (0xffffff5c62000)处读取:0x00000000
root 用户@j784s4-evm:~# devmem2 0x70600000
/dev/mem 打开。
存储器映射在地址0xff9e2ca000。
在地址0x70600000 (0xFFff9e2ca000):0x00000000处读取
root 用户@j784s4-evm:~# devmem2 0x70700000
/dev/mem 打开。
错误:在0x800001上从 S-EL1接收到未处理的外部中止
错误:异常原因=0故障=0xbf000000
0x10
root 用户@j784s4-evm:~# devmem2 0x70400000
/dev/mem 打开。
存储器映射在地址0xffffff8af32000。
在地址0x70400000 (0xffffff8af32000)处读取:0x00000000
root 用户@j784s4-evm:~# devmem2 0x70500000
/dev/mem 打开。
存储器映射在地址0xff8b933000。
在地址0x70500000 (0xffffff8b933000)处读取:0x00000000
root 用户@j784s4-evm:~# devmem2 0x70600000
/dev/mem 打开。
错误:在0x80000000上从 S-EL1接收到未处理的外部中止
错误:异常原因=0故障=0xbf000000
EL0中未处理的异常
此致、
基尔西