This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:[案例:626612]技术数据查询

Guru**** 1513510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1254858/tms320c6713b-case-626612-technical-data-inquiry

器件型号:TMS320C6713B

[案例:626612]技术资料查询


 我们的客户与 SiliconExpert 签订了合同、为了准确性和合规性目的与他们的供应商合作。

我们需要根据您的网站询问此冲突、因为请求的器件 TMS320C6713BZDP300具有此信息"MSL 等级/回流焊峰值为3-260C-168 HR"、但基于您提供的回流焊曲线、并且在应用 J-STD-020之后、请求的器件应更新为"250C"。 哪些数据是正确的? 如果260C 是正确的数据、那么我们是否可以考虑回流焊时间为"30秒"、回流焊周期数为"3个周期"?

您能否向我们提供 此器件 SN74LS32N 的最高预热温度(°C)、预热持续时间(秒)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德  

    但是根据您提供的回流焊配置文件并在应用 J-STD-020之后,请求的器件应更新为"250C"

    您是否能够从提供该信息的位置提供该信息?   

    您能否为我们提供 此器件 SN74LS32N 的最高预热温度(°C)、预热持续时间(Sec)?

    这个问题最好在逻辑论坛中提出、

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum

    --保罗