This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:u-boot 配置更改

Guru**** 1815690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1220546/am6412-u-boot-configurations-changes

器件型号:AM6412

大家好!

我使用的是 SDK 8.6我需要一些有关 u-boot 配置更改以及如何在 bitbake 编译中应用这些更改的说明。

我已经移动到该文件夹(arago-tmp-external-arm-glibc/work/am64xx_evm-linux/u-boot-ti-staging/1_2021.01+gitAUTOINC+2ee8efd654-r33/cipeek-staging/board-support/u-boot-boot-2021.01+gitAUTOINC+2ee8d654+2edebi- rab-r33/更改了一些文件和配置,现在我已经修改了一些文件和配置,并且已经修改了一些文件中的配置,并且已经修改了。

和以.config 文件的名称保存、如何在使用 bitbake 构建系统进行构建的同时将这些配置更改应用于 u-boot 构建?

请为这一问题提供一些解决方案、提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我花点时间创建一个快速常见问题解答文档、其中记录了相关步骤。

    是否要修改现有的 defconfig? 还是根据现有系统添加新的/自定义系统? 步骤大致相同、但 Yocto 集成存在差异。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、您好

    感谢您的答复

     我想修改现有的 u-boot 配置、需要集成到 Yocto build 中、如果你把这两个步骤都分享还可以、那将很有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到该案例仍在审理中、如果仍需注意、请告知我。 我正在计划更好地记录该"操作方法"以及我们官方文档中的一些相关主题、但尚未能够确定其优先级。 如果 这对您来说现在仍然很关键、请告诉我。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、您好

    此问题现已解决、我们可以关闭此案例、感谢您的支持