This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何配置 SPI 的 DMA 通道。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1254185/tda4vm-how-to-configure-the-dma-channel-of-spi

器件型号:TDA4VM

使用 EB 工具配置 MCAL 时、可以在 SPI 模块中看到 SPI 可以支持 DMA 来进行数据传输。 我想问一下如何配置 SpiDmaTxChIntrNum 和 SpiDmaRxChIntrNum 中的值、需要引用的文档以及文档中的特定信息。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    这些详细信息作为 mcusw 用户指南文档的一部分。

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/ug_spi_top.html

    在这里您可以找到  

    "事件完成后、DMA 可提供专用中断线路到 R5内核(MCU1_0为80-90)和(MCU2_1为229至247)"

    此致

    M·塔伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想补充一个问题。 我已经在 EB 中配置了 MCSPI3和 MCSPI5、两者都使用 DMA 模式。 此外、我在 Autosar OS 中注册了相关的 DMA 中断、中断类型为 CAT1。 但是、当使用 SPI 发送数据时、发现 GetHWUnitStatus 返回的值不是 SPI_IDLE、我认为 SPI 函数异常。 但是、EB 和 OS 中的配置都是正确的、目前还不知道问题发生在哪里。 因此、请询问问题可能出在哪里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MCSPI 示例应用程序通过 MCU1_0和 MCU2_1内核上的单个 MCSPI 实例进行移植和测试、分别使用 uDMA MCU 和主 NAVSS。 MCU1_0内核上的 MCU MCSPI 实例和 MCU2_1上的 MCSPI3实例。请仔细查看 SDK 中的相应示例。

    默认情况下、MCSPI3在上电时作为主器件连接到 MCU_MCSPI1。 可以选择将 MCU_MCSPI1和 MCSPI3映射到外部器件焊盘。

    启用 MCU_MCSPI1和 MCSPI3独立的引脚输出。 我们只需要断开 MCU_MCSPI1和 MAIN_MCSPI3之间的连接、这是通过将 CTRLMMR_MCU_SPI1_CTRL[0] SPI1_LINKDIS 寄存器字段设置为1来完成的。

    此致

    M·塔伦