This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:TDA4AL88TGAALZRQ1

Guru**** 2561520 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1254641/tda4al-q1-tda4al88tgaalzrq1

器件型号:TDA4AL-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VL、TDA4VM

您好!

根据当地 FAE 信息、目前8.6版 SDK 不支持 MCU 专用模式、请问哪一版 SDK 支持这种模式?

此外,除了这种方法,还有其他方法可以有序停电。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    对于 TDA4VL、仅 MCU 模式仍在规划阶段、可能采用 SDK 10x。

    您能否强调一下对于您的系统中的仅 MCU 模式有哪些要求?

    此致

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、您好!

    感谢您的答复。

    我们希望实现有序关断、而不是直接切断电源、e2e 之前回答如下:

    有一个软件序列可用于关断器件并命令 PMIC 关断器件。 该方案不依赖于 CAN 器件。 也许您可以通过进入仅 MCU 模式、然后向 CAN 器件发出命令来关闭大部分器件"

    然后、我们咨询了本地 FAE 和 e2e 如何进入仅 MCU 模式、现在我们正在搜索是否有其他方法可以实现有序关闭、用仅 MCU 模式代替。原因很难等到发布的10x 版本。

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    以下理解是否正确?

    在这种情况下、您将监控来自 MCU R5F 的 CAN 信号、当活动停止时、您将触发从活动(整个 SoC 上电)到仅 MCU 模式的转换。

    一旦您在连接到 MCU R5F 的 CAN 上再次开始接收消息、您将触发从仅 MCU 转换回活动模式。

    1.何时完全断电?

    2.您的 CAN 由 MCU R5F 或任何其它内核控制?

    3。有关 TDA4VM 上仅 MCU 模式的演示文档、请点击此处- https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/08_06_01_03/exports/docs/pdk_jacinto_08_06_01_03/docs/userguide/jacinto/modules/lpm/lpm_mcu_only_mode_jacinto.html

    此致

    卡兰