This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 处理器 SDK-AM62X:SK-AM62

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1250703/processor-sdk-am62x-sk-am62

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
主题中讨论的其他器件:SK-AM62

大家好!

我正在努力、

AM62xx 处理器 EVM (SK-AM62)

2. AM62xx 处理器 定制板

对于以上使用以下要求的情况

JTAG (XDS110 JTAG 调试探针)  

2. CCS 12.3.0 (Code Composer Studio)

尝试执行"JTAG 接口测试"、但在执行该测试时无法检测到器件并产生以下错误  

香港特别行政区政府

[开始:德州仪器 XDS110 USB Debug Probe_0]

 

执行命令:

 

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -S 完整性

 

[结果]

 

 

-------- [打印主板配置路径名}-->--------------------

 

C:\Users\ \AppData\Local\TEXASI~1\

   ccs\ccs1230\0\0\BrdBat\testBoard.dat

 

-------- [打印复位命令软件日志文件]----------

 

此实用程序已选择100/110/510类产品。

该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。

库构建日期为"10 2023"。

库构建时间为"17:27:27"。

库包版本为"9.11.0.00128"。

库组件版本为'35.35.35.5.0'。

控制器不使用可编程 FPGA。

 

硬打开控制器时出错。

 

-------- [出现错误且此实用程序已中止]--------

 

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

 

值为'-260'(0xfffefc)。

标题为"SC_ERR_XDS110_OPEN"。

 

解释如下:

尝试连接到 XDS110失败。

原因可能是一个或多个:未连接 XDS110、无效

固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障

限制。 固件和序列号可以使用

xdsdfu 实用程序、可以在.../ccs_base/common/uscif/xds110

安装目录中。 查看 XDS110SupportReadMe.pdf

相关说明。

 

[结束:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0]

参考链接、下面是 TI 提供的、

AM62x MCU+ SDK:入门

请告诉我有什么建议。

此致、

帕德马拉塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Padmalatha:

    感谢您的提问。

    您能告诉我您的操作系统吗?

    BR Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    我在下面提到的两台机器中都尝试过、

    1. Windows 10

    Linux (Ubuntu 20.04)

    此致、

    帕德马拉塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Padmalatha、

    感谢您的答复。

    这是意外行为。

    您可以在此处查看: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html#host-connection-error

    同时检查连接是否松动。

    此致、

    瓦伊布哈夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    谢谢你的答复我遵循的步骤提到的链接,这是由你提供的。

     https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html#host-connection-error

    但将会出现相同的误差。

    有没有其他的建议和解决方案,请告诉我?.

    此致、

    帕德马拉塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Padmalatha、

    对延迟回复深表歉意。  

    查看错误代码(-260)、它表明您使用的是有故障的电缆、或者连接了多个器件。

    是否有任何其他建议和解决方案,请告诉我?

    您能否确认一次仅连接了一个器件?  

    如果错误仍然存在、请按照 XDS110SupportReadme.pdf 中提到的步骤进行固件升级。

    为  XDS110SupportReadme.pdf 文件可在以下位置找到: {CCS dir}\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110

    您能否分享 *。ccxml 情况?

    此致、

    图沙尔