This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:SPI/UART

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1255363/tda4vp-q1-spi-uart

器件型号:TDA4VP-Q1

4、SPI的CS脚在配置软件中一般是有四根(CS0、CS1、CS2、CS3),一般而言我们只需要使用其中一根或者两根即可,那剩余的CS片选信号PIN脚如果配置成其他功能,是否会引起功能管脚冲突;Uart的流控信号(RTS、CTS)也有同样的问题,当我使用UART接口时,但是我不需要使用流控信号,对应的流控信号管脚可否配置为其他的功能管脚;

在配置软件中、SPI 的 CS 引脚通常有四个(CS0、CS1、CS2、CS3)、一般来说、 我们只需要使用其中的一个或两个引脚、如果配置了其他功能、则剩余的 CS 芯片选择信号引脚引脚、这是否会导致功能引脚冲突; UART 的磁通信号(RTS、CTS)也有同样的问题、当我使用 UART 接口、但不需要使用磁通信号时、相应的磁通信号管脚是否可以配置为其他功能管脚;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、分配给 CS2和 CS3的引脚可用于其他用途。 您可以更改这些引脚的 pinmux 设置以在这些引脚上使用不同的功能。

    此致、

    布里耶什