This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何确定 CSI 端口

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1254952/tda4vm-how-to-determine-the-csi-port

器件型号:TDA4VM

您好 TI

    在我打开应用程序时可以测量 mipi 波形,但没有图像显示。这是为什么?

   如何 设置 CSI 端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qin:

    没有回答这个问题、您是说如何设置 CSIRX 实例? 然后、请检查 CSIRX 创建参数中的 instId 参数。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。我只找到一些关于 CSIRX 实例  的代码  ,我修改了 Board_CSI_INST_0,它仍然没有解决问题。有没有其他地方我可以设置它?你有什么好的建议?附件 instId 参数在 CSIRX 中创建参数你说?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是这个。 这样只能帮助我们获取 ub960实例、而不是 CSIRX 实例。 要选择不同的 CSIRX 实例,请在捕获节点创建参数中选择 instId,如下面的结构中所示。  

    此致、

    布里耶什