This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:使用 LP873364的断电序列不匹配

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1253144/am6412-power-down-sequence-mismatch-using-lp873364

器件型号:AM6412

您好!

我的客户将 LP873364用于 AM6412电源、因为这是下面文档中建议使用的解决方案。
https://www.ti.com/jp/lit/an/slda059/slda059.pdf?ts=1690441858442&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fja-jp%252FAM6421%253FkeyMatch%253DAM6421%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

但他们发现 AM64x 和 LP873364之间存在断电序列不匹配。

这是 LP873364断电序列。 所有电源轨同时关闭。
https://www.ti.com/lit/ug/snvu810/snvu810.pdf?ts=1641848546273

另一方面、如果 VDD_CORE = 0.75V、AM64x 断电序列要求 VDD_CORE 最后关闭。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am6421.pdf?ts=1690442004964&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fja-jp%252FAM6421%253FkeyMatch%253DAM6421%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN



q1)为什么即使对于 AM64x、也建议使用 LP873364、也存在这种不匹配?
Q2)如果对 AM64x 应用上述断电违例、会产生什么后果?
(器件可靠性问题等)

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,田代浩一郎,

    感谢您的查询。  

    我将审阅输入。 我将不得不检查内部和返回.

    您是否 向 PMIC 团队提出了类似的问题?

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我正在查看输入内容。 我将不得不检查内部和返回。

    客户要求在7月底(下星期一)之前提供答案。 这可行吗?

    您是否 对 PMIC 团队有类似的问题?

    否。 不知道 PMIC 团队是否了解 AM64x 的详细信息。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,田代浩一郎,

    谢谢你。  

    客户要求在7月底(下星期一)之前提供答案。 这是否可行?

    我必须在内部进行检查、因为我没有与 AM64搭配使用的器件的背景信息。

    这是一周的结束,我不确定我是否能在星期一之前提供答案。

    否。 不知道 PMIC 团队是否知道 AM64x 的详细信息。

    我建议添加一个标题仅为 PMIC 编号 IB 的主题、并在主题中添加 AM64。

    如果标题中包含 AM64、我假设会分配给我。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为 PMIC 团队发布了以下主题。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254059/lp8733-power-down-sequence-mismatch-with-am64x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,田代浩一郎,

    谢谢你。  

    我也在内部进行检查。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    Q1已在另一个线程中与 PMIC 团队闭合。
    至此、序列得到满足。

    您能在问题2下方回答一下吗?

    user6021594 said:
    Q2)如果对 AM64x 应用上述断电违规会产生什么后果?
    (设备可靠性问题等)


    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,田代浩一郎,

    谢谢你。  

    我一直在关注另一个主题、感谢您跟随 PMIC 团队。

    Q2)如果对 AM64x 应用上述断电违例、会产生什么后果?
    (器件可靠性问题等)

    [/报价]

    根据讨论结果、似乎没有任何违规行为。

    我们不会将断电序列违规描述为验证的一部分。 违反断电序列可能会导致与器件可靠性相关的问题。

    此致、

    斯里尼瓦萨