This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:在 HS SDK 中构建内核时出错

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1253263/am4376-error-while-building-the-kernel-in-hs-sdk

器件型号:AM4376

您好!

我们将使用 AM4376控制器进行开发。 我们将在我前面提到的安全控制器中实现安全启动、  Processor_SDK_Secdev_Build_Install_Guide.pdf  

在构建我曾提到  https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/06_03_00_106/linux/Foundational_Components_Kernel_Users_Guide.html 的内核时

并执行其中所述的步骤。 但是、在构建内核时、我的误差

make[1]"***‘规则使‘dcerts/x509_certificate_list 所需的目标‘debian/canonical-certs.pem’。 停止

我参考了 以下链接  

https://stackoverflow.com/questions/67530734/no-rule-to-make-target-when-compiling-linux-kernel-when-needed-by-certs-x509-cer

 并试图修改相同但不成功、则给出以下错误

 make[1]"***无规则使‘certs/x509_certificate_list 所需的目标‘’。 停止

进行更改以编译和构建内核映像的原因可能是什么以及在何处进行更改。

我正在使用  ti-processor-sdk-linux-am437x-hs-evm-06.03.00.106-Linux-x86-Install.bin

Br、

Gaurav 更多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guarav、您好!
    我们设有安全 e2e 论坛、用于讨论与安全相关的问题。 我将把此 e2e 转交给我的同事、邀请您加入安全 e2e 论坛。
    加入后、请在上面重新发布您的问题、我将在安全 e2e 论坛中继续跟进您的问题。
    此致!
    -洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    感谢您的回复。 将检查并重新加入安全 e2e 论坛。

    Br、

    Gaurav 更多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    我试图检查 e2e 论坛的安全登录、但无法获取。 请告诉我如何加入安全 e2e 论坛?

    Br、

    Gaurav 更多