This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:注册 ISR

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1255033/tms320c6678-registering-isrs

器件型号:TMS320C6678
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

我已经能够在 TMDXEVM6678LE 板上运行 UART 示例代码、但我们正在尝试使用定制 ISR 来为 UART 中断创建自己的实现(最好使用 URXEVT 和 UTXEVT 系统中断、而不仅仅是 UARTINT)。 您是否有关于要用于注册中断/ISR 的 API 的任何信息? 运行 Sys BIOS 的流程与裸机的流程是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有关于使用哪些 API 来注册中断/ISR 的任何信息? 运行的系统 BIOS 与裸机的进程是否不同?

    这一过程没有什么不同。 SYSBIOS 和裸机也是如此。  

    大家可能知道、SYSBIOS 是实时操作系统。 此 UART 示例在此基础上运行。

    一般而言,对于裸机,您可以使用 CSL 软件包及其 API。

    --

    单击产品页面中的"技术文档"部分:- https://www.ti.com/product/TMS320C6678#tech-docs

    搜索"UART"、您将获得此 UART 用户指南。   https://www.ti.com/lit/ug/sprugp1/sprugp1.pdf

    此致

    尚卡里