This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:程序仅在 CPU 上运行时慢于预期

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1254891/tda4vm-running-time-of-the-program-on-the-cpu-only-is-a-lot-slower-than-expected

器件型号:TDA4VM

在 TDA4VM 的 CPU 上运行 tflite 模型时、执行时间比使用功能稍微强大的 ARM 处理器慢4倍。

XNNPack 在两个电路板上均已启用。

这是预期结果吗?

如果不是、我们应该寻找问题和/或差异的地方?

此致、

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您能否更深入地阐述这一问题? 您在这里看到的是什么用例?

    TDA4VM 的 CPU 执行命令[/quot]

    您是否正在使用 ARM 卸载或 TIDL 卸载?

    稍微强大一点的 ARM 处理器。

    我想知道您是如何比较它的以及与什么 ARM 处理器的?

    如果可能、您可以附加日志以支持它、请确保您的目录结构和运行命令在日志中可见。

    此致、

    普拉蒂克

    [/quote]