主题中讨论的其他器件:PCM1864、 SK-AM62、、 TLV320AIC3106
团队、
我的客户希望将 PCM1864器件连接到我们的 SK-AM62 (B) EVM。 我看到 Linux 驱动程序在/sound/soc/codecs/pcm186x.c/h 上可用、但在内核中没有找到 PCM186x 的 devicetree 节点的任何示例。 这个方向是否有指针?
系统中的另一个难题是 电路板上有一个由用户空间控制的时钟发生器、用于为 AM623x 和 PCM1864编解码器提供位时钟和帧同步。 这意味着它们都需要在系统中成为时钟从器件、并且无需参与 Linux 即可生成正确的音频时钟。
我在 Sitara 器件中看到的示例似乎都在使用 simple-audio 卡、将"cpu"或"codec"标记为"bitclock-master"和"frame-master"。 如何通过器件树节点将系统中的 AM623和 PCM1864都配置为时钟从设备? 是否可以向 simple-audi-CARD 添加另一个虚拟节点并将其指向为时钟主器件?
杰森