您好!
我在 SDK8.2中 local.conf 的 EXTRA_IMAGE_FEATURES 中添加了"read-only rootfs"。
但是,在构建图像后,没有"useradd","userdel","usermod"和类似的东西在"/usr/sbin "。
我调查了这些命令未安装的原因、然后发现"base-passwd"和"shadow"指定为 ROOTFS_RO_UNneeded。
我不知道为什么 ROOTFS_RO_UNneeded 包括 "base-passwd"和"shadow"。
顺便说一下、我使用 overlayfs 能够在"read-only rootfs"条件下写入/etc、因此我认为 可以使用"useradd"命令、将向/etc/passwd.写入
您能否告诉我 从 ROOTFS_RO_UNNEVERED 中删除"base-passwd"和"shadow"是否正确?