请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X 主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM、 SysConfig
我尝试了使用 Prashant-AM64X v09.01.00.41共享的补丁 MCU-PLUS-SDK、但未注意到任何显著的行为变化。 在某些引导中、我的 TMDS64EVM 仍然无法从 OSPI NOR 闪存引导应用映像(我尝试了我们讨论的所有重置方法)。 补丁是否完全复制完毕、或者是否 偶然出现了问题?
由于有新的 MCU+ SDK 可用、因此我使用 MCU-PLUS-SDK - AM64X v09.02.00.50重试。 不幸的是、 v09.01.00.41 (在父线程中讨论)中遇到的所有相同问题看起来仍然存在、即我得到此引导默认 ospi_sbl 和 helloworld (无更改):
DMSC Firmware Version 9.2.7--v09.02.07 (Kool Koala) DMSC Firmware revision 0x9 DMSC ABI revision 3.1 Some tests have failed!! þ DMSC Firmware Version 9.2.7--v09.02.07 (Kool Koala) DMSC Firmware revision 0x9 DMSC ABI revision 3.1 Some tests have failed!! þ DMSC Firmware Version 9.2.7--v09.02.07 (Kool Koala) DMSC Firmware revision 0x9 DMSC ABI revision 3.1 Some tests have failed!! ü DMSC Firmware Version 9.2.7--v09.02.07 (Kool Koala) DMSC Firmware revision 0x9 DMSC ABI revision 3.1 [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media : NOR SPI FLASH KPI_DATA: [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media Clock : 166.667 MHz KPI_DATA: [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size : 0 KB [BOOTLOADER_PROFILE] Cores present : r5f0-0 KPI_DATA: [BOOTLOADER PROFILE] SYSFW init : 11822us KPI_DATA: [BOOTLOADER PROFILE] System_init : 16268us KPI_DATA: [BOOTLOADER PROFILE] Drivers_open : 282us KPI_DATA: [BOOTLOADER PROFILE] Board_driversOpen : 33580us KPI_DATA: [BOOTLOADER PROFILE] Sciclient Get Version : 9847us KPI_DATA: [BOOTLOADER PROFILE] CPU Load : 15577us KPI_DATA: [BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken : 87382us Image loading done, switching to application ... Hello World!
我看到一些成功的靴子,但百分比真的很低。
应用 Prashant 的修补程序与 v09.02.00.50没有区别:
DMSC Firmware Version 9.2.7--v09.02.07 (Kool Koala) DMSC Firmware revision 0x9 DMSC ABI revision 3.1 Some tests have failed!! þ DMSC Firmware Version 9.2.7--v09.02.07 (Kool Koala) DMSC Firmware revision 0x9 DMSC ABI revision 3.1 Some tests have failed!! þ DMSC Firmware Version 9.2.7--v09.02.07 (Kool Koala) DMSC Firmware revision 0x9 DMSC ABI revision 3.1 Some tests have failed!! DMSC Firmware Version 9.2.7--v09.02.07 (Kool Koala) DMSC Firmware revision 0x9 DMSC ABI revision 3.1 Some tests have failed!!